This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:如何使用 VINA 和省电模式

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969152/tps63000-how-to-use-vina-and-power-saving-mode

器件型号:TPS63000

您好的支持团队。

我有2个问题。

Q1:当电池电压(VIN)低于目标值(高于欠压锁定阈值)时、我希望关闭电路。   

     在这种情况下, 通过分压器电路向 VINA 引脚提供电压的方法是否正确?

    例如、当关断目标电压为3.4V 并将中心连接到 VINA 引脚时、是否有任何使用具有相同值的分压器电路2电阻的原型。  

       (典型的欠压锁定阈值为1.7V。

Q2:我找到了一篇文章、其中说"当我们使用节能模式时、负载变化的响应速度很慢。"

   它会有多慢?

请你答复。

此致、

K,Kamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamada、

    A1: 通过分压器电路为 VINA 引脚提供电压不是正确的方法。 如果您想使用低电压保护、可以添加一个比较器来监控电池电压、比较器的输出引脚连接到 EN 引脚。 当 Vbat 足够大时、EN 引脚为高电平、否则 EN 引脚为低电平以关闭器件。

    A2:响应速度不像您说的慢。 我测试了 PSM 和 FPWM 在相同条件下的负载阶跃响应。 CH1是输出电压、Ch3是输出电流。 测试条件:Vi=3V、Vo=3.3V、IO=100mA 至600mA。

    FPWM:

    PSM:

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamada、

    是否有任何更新?

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamada、

    长时间没有听到您的声音。 我想您已经解决了这个问题。 如果没有、请随时联系我们。

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen

    很抱歉迟到了、感谢您回答我的问题。

    你的答复非常有用。

    我使用评估板进行了测试、并确认响应速度不像您说的那样缓慢、

    此致、

    K,Kamada