This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 服务器应用中的48V 至12V 降压解决方案

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973674/48v-to-12v-buck-solution-in-server-application

主题中讨论的其他器件:LM5145LM5143

各位专家、您好!

我的客户正在搜索服务器应用中的48V->12V 电源解决方案。 越来越多的服务器应用使用48V 作为其电源、他们想知道我们是否有解决方案可以将48V 转换为12V、然后他们可以遵循12V PSU 系统的旧设计。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    这取决于电流要求。 以 LM5145 75V 控制器为例。 EVM 设置为5V/20A、但可以通过适当修改电感器、输出电容器和补偿设计将其更改为12V。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    基于12V PSU 设计、其应用中使用了500W/800W/1200W/1600W。 我是否可以知道我们是否有解决方案可以覆盖它?

    对于 LM5145、我是否可以知道其最大输出额定功率? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    LM5145等单相控制器可以实现~20A 的电流。 这取决于所选功率级组件、最高环境温度和气流等

    对于更高的电流、请考虑 LM5143、因为它可以配置为2/3/4相解决方案。

    此致、

    Tim