This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:超级电容器充电

Guru**** 2537100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973515/tps2660-supercapacitor-charge

器件型号:TPS2660

尊敬的所有人

TPS2660是否适合在以下条件下使用
VIN = 19V
超级电容器= 2F

2. TPS2660 dVdT 电容器是否有最大限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、应通过将较低的充电电流设置为小于0.1A 来实现。

    dVdT 电容器没有最大限制。

    什么是应用和最终产品? 需要如此大的电容器是什么?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh

    功率(W)=60W

    放电时间(s)= 1S

    系统最大值 电压(V)=19V

    工作电压(V)= 19V

    系统最小电压(V)=14V