This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:禁用 ICO

Guru**** 2939110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971775/bq25887-disabling-ico

器件型号:BQ25887

大家好、

你好。

是否可以 手动设置此器件的最大输入电流? 客户无法使用最大输入电流、因此希望禁用 ICO (输入电流优化器)。

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的。  如果 PSEL=LOW 且 ILIM 引脚被禁用(REG01)、IINDPM 寄存器自动设置为3.0A。 主机还可以直接对 IINDPM 寄存器(REG03)进行 I2C 写入。 ICO、如果在 REG03中启用、则仅在 VINDPM 激活时激活。  当 VBUS 上的电压由于电源电压较弱或从电源到 VBUS 引脚的电阻(薄迹线/导线)而降至 VINDPM 阈值时、VINDPM 激活。  如果 ICO 处于激活状态、您可以禁用它、但 VINDPM 也已激活、并将降低输入电流、以防止充电器使输入电源崩溃。  您可以降低 VINDPM 阈值(REG02)、但这将降低输入电压点、从而降低输入功率和输出功率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    此外、客户还提到、通过将 REG01中的 EN_ILIM 位设置为0、他确实禁用了 ILIM 引脚。 他只是注意到它也有这种奇怪的行为。 当他将其设置为0时、即使没有插入电源适配器、它也会在设置位后不久自动重置为1。 他提供了一个有关这一点的视频。

    如果您仔细观察视频中记录的充电器电流限制字节、由于某些未知原因、EN_ILIM 位会跳至视频末尾的1。 充电器控制2字节中的 AUTO_Index_EN 位(REG06)也是如此。

    e2e.ti.com/.../2021_2D00_01_2D00_20-12_2D00_17_2D00_01.zip

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    当看门狗计时器到期时、EN_ILIM (以及一些寄存器)会自动复位。  您的客户是否在向看门狗计时器位写入数据、让充电器知道主机已启动并正在运行?  如果没有、它们要么需要执行该操作、要么禁用看门狗计时器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当看门狗计时器到期时、充电器进入默认模式。 是否有任何方法可以更改默认值?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不幸的是、不  默认值在生产期间设置。

    此致、

    Jeff