This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2004A:集电极上的脉冲电流额定值

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973262/uln2004a-pulse-current-rating-on-collector

器件型号:ULN2004A

我正在查找集电极输出的脉冲电流额定值。 数据表中的图4显示了基于输出传导和占空比%的最大集电极电流。 但是、我看不到任何地方显示占空比的频率是多少。 我正在尝试找到20us 至200us 脉冲范围内的集电极所需的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach、  

    即使对于脉冲、峰值集电极电流额定值也是500mA、即使对于短脉冲也是如此。如果您需要更高的电流、可以将多个通道并联。  

    如有任何其他问题、请告知我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能在数据表中详细解释一下图4。 用于绘制图形的频率是多少。 我试图了解用于生成图形的时间范围。 例如、什么是50%占空比时间基准? 0.5秒打开和0.5秒关闭? 0.5ms 打开、0.5ms 关闭? 0.5us 打开、0.5秒关闭? 选择...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Zach Bruce "]

    您能不能在数据表中详细解释一下图4。 用于绘制图形的频率是多少。 我试图了解用于生成图形的时间范围。 例如、什么是50%占空比时间基准? 0.5秒打开和0.5秒关闭? 0.5ms 打开、0.5ms 关闭? 0.5us 打开、0.5秒关闭? 选择...

    [/报价]

    图4与频率无关、您无需了解可以同时运行多少个通道。  

    当您具有高占空比时、飞镖靶会灌入电流并散热、因此您拥有的通道越多、热量就越多。 更高占空比的气缸打开时、热量越多。 热限制、N/D 封装的热阻不同、这就是图4/5略有不同的原因。  

    请注意、图4/5是在70C 环境温度下、以及峰值(每个曲线下方的整个区域对于 N=x #通道是有效的运行区域。 如果您的环境温度较高、并且/或者您要在特定占空比下运行某些通道、而在其他占空比下运行某些通道、则可以按照 数据表第9.2.2.3节中所述的方法来应用图4的生成方式、 摘录如下。  

    我添加了"xD_i"、这将是通道 I 的占空比。

    如果您有任何疑问、请告诉我、如果回答了您的所有问题、请按绿色按钮。  

    最好

    Dimitri