This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705B:有关 TL7705B RT 和置位图的问题。

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7705B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978448/tl7705b-questions-about-rt-and-asserting-graph-of-tl7705b

器件型号:TL7705B

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TL7705B 用于他们的下一个产品。

 他们对该器件有以下几个问题。

 请给我回复。

 问题1. 器件数据表(Ver.SLVS037O)第14页的"10个电源建议"部分对 RT 进行了说明。

       但我无法理解为什么需要 RT。 请告诉我原因。

 问题2. RT 电阻值增大 或减小时会发生什么情况?

       此外、当 RT 未被使用时会发生什么情况?

 问题3. 图6-4 (失效时间与负载电阻间的关系)、图6-4 (失效时间与负载电阻间的关系)、

        图6-5 (有效时间与负载电容间的关系)、图6-6 (无效时间与负载电容间的关系)是什么意思?

        在第7页的图6-1中、TPHL、TPH 和 TD 的含义是否相同?

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    请参阅下面的红色答案:

    问题1. 器件数据表(Ver.SLVS037O)第14页的"10个电源建议"部分对 RT 进行了说明。

           但我无法理解为什么需要 RT。 请告诉我原因。

    请参见下图:

     问题2. RT 电阻值增大 或减小时会发生什么情况?

           此外、当 RT 未被使用时会发生什么情况?

    见上文所附内容  

     问题3. 图6-4 (失效时间与负载电阻间的关系)、图6-4 (失效时间与负载电阻间的关系)、

            图6-5 (有效时间与负载电容间的关系)、图6-6 (无效时间与负载电容间的关系)是什么意思?

            在第7页的图6-1中、TPHL、TPH 和 TD 的含义是否相同?

    是的、您回答正确。  图6-1中的时序图如图6-3至6-6所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ben、

     非常感谢您的回复。

     我可以再问几个问题吗?

     Q1、从 CT 到外部电容器的源电流是多少? 它大约是70uA 吗?

     问题2.   插入 RT 后 、延迟时间是否会短于 CT 方程(TD≈2.6×10^4×CT)

           添加了"可调脉冲持续时间"部分?

     问题3.  在插入 RT 的情况下、您是否有任何 TD 公式?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    请在下面以红色显示我的答案:

    Q1、从 CT 到外部电容器的源电流是多少? 它大约是70uA 吗?

    我在数据表中找不到该信息。  客户从器件测得的值是否为70uA?

     问题2.   插入 RT 后 、延迟时间是否会短于 CT 方程(TD≈2.6×10^4×CT)

           添加了"可调脉冲持续时间"部分?

    根据数据表、简单的答案是否定的、RT 不会更改 CT 方程。  请参阅以下内容:

     

     问题3.  在插入 RT 的情况下、您是否有任何 TD 公式?

    见上文。  该公式很复杂、取决于故障条件的持续时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ben、

     非常感谢您的回复。

     我根据公式计算出70uA、TD≈2.6×10^4×CT。

     此外、器件数据表显示 CT 阈值电压为1.8V、当 CT 为0.1us 时、延迟时间为2.6ms。

     根据电容器公式 I=CV/T、I=0.1uF*1.8V/2.6ms=69.2uA。

     我知道、即使插入了 RT、复位脉冲持续时间也几乎相同。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    感谢您指出 CT 电压为1.8V。  我在早上没有看到该电压。  现在、我知道您如何能够解决70uA 的问题。  谢谢!