This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电模式期间符合 JEITA 准则

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978703/bq25606-jeita-guideline-compliance-during-charging-mode

器件型号:BQ25606

尊敬的团队:

我的客户正在其应用中评估 BQ25606。 他们在之前的产品中使用了 BQ24266。 与 JEITA 指南中的 BQ24266相比、他们对 BQ25606的充电操作有一些疑问。 BQ24266已停产、我无法查看 BQ24266的数据表。 您能回答以下问题吗?

Q1:BQ25606根据 TS 引脚感测到的电池温度更改充电模式。
    当电池温度低于 T1 (0°C)或高于 T5 (60°C)时、BQ25606将停止充电。
    但它们以15.4kHz 的周期测量电池的放电电流。
    BQ25606的操作是否正确?
    如果是、BQ25606在15.4kHz 周期内会做什么? 给 BQ25606剂量电池检测操作吗? BQ25606的数据表中没有电池检测操作说明。

Q2:当电池温度在 T3 (45°C)和 T5 (60°C)之间的范围内时、在热温度范围内、充电电压从 VBATREG 降至4.1V。 因此、要将电池电压控制为4.1V、电池的充电电流是间歇性的、对吧?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希、

    Q1:TS 引脚仅影响充电操作、但不影响放电操作。 当充电暂停时、 当满足放电条件时、电池仍可能放电。

    充电没有电池检测功能。

    Q2:这取决于电池引脚电压。 如果电池引脚电压已经高于4.1V、器件将停止充电。

    请注意 d/s 上的8.3.7.5.1电池过压保护(BATOVP) 当电池过压发生时、充电器器件会立即禁用充电并使电池放电。

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。

    谢谢、

    宁。