This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:电源管理论坛

Guru**** 2810645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978880/tps3851-power-management-forum

器件型号:TPS3851

尊敬的团队:

感谢您的回复。

链接: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/977770

我觉得问题在上面的链接中已经解决了、但是有一部分我不理解。

请在下面以蓝色显示我的答案:


您好!

请在下面以红色显示我的答案:

因此、SET1被置为低电平、但/WDO 被输出为高电平。

当 SET1置为低电平时、看门狗定时器被禁用并且/WDO 变为高阻态。

在数据表中、当复位非 SET1置为低电平时、/WDO 是否不会进入高阻态?

我可以问您这方面的问题吗?
当 SET1为低电平时、器件是否与数据表上的/WDO 状态相关?


在初始启动期间、SET1高电平输出是否持续几秒钟、这可能是使/WDO 变为高电平的原因?

否、/WDO 为高电平、因为 SET1引脚被拉至低电平。 当 SET1被拉至低电平时、到 WDI 引脚的任何输入都将被忽略。

"否、/WDO 为高电平、因为 SET1引脚被拉至低电平。" 也是如此。

 

请检查、您的回答对我很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、当复位非 SET1置为低电平时、/WDO 是否不会进入高阻态?

    当 SET1为低电平时、看门狗功能被禁用。  因此、/WDO 引脚将进入高阻态、从而允许用户仍将 TPS3851用作监控器。  此外、/WDO 仅在/RESET 输出未置位时有效。  如果/RESET 被置为有效、/WDO 状态为高阻态。

    我可以问您这方面的问题吗?  当 SET1为低电平时、器件是否与数据表上的/WDO 状态相关?

    否、当 SET1为低电平时、看门狗功能被关闭、/WDO 将变为高阻态

    在您的应用中、原理图显示 set=1和 cWD=1uF。  这意味着初始 TWD 时间为77.455秒。  请参阅以下内容:

    在示波器照片中、/WDO 为高电平。  这说明了/WDO 在开始时保持高电平的原因。  TWD 的初始设置为77.455s、然后 SET1被拉至低电平、从而将/WDO 保持为高电平。   

    我希望我的解释已经回答了你的所有问题。