This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:REGN 电流能力

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, CSD17551Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977900/bq25710-regn-current-capability

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: CSD17551Q3A

大家好、

客户需要知道 REGN 的栅极驱动能力。 您能否分享 REGN 的 V-I 曲线?

如果下面的计算适合获取驱动电流、96mA 时的 V_regn 必须高于 V_TH、对吧?

I_drv = Qg *[ MOSFET 数量]* fsw
     = 30nC * 4 * 800kHz
     = 96mA

(所有 FET 不会同时导通、因此 MOSFET 的数量应该是*2?)

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    启用转换器时、REGN 电流限制的典型值为65mA、如 EC 表所示。 我们无法分享完整的 V-I 曲线、但根据我们的测试、65mA 是保守的。 即使负载略高于65mA、REGN 电压仍为6V。

    关于栅极驱动电流计算、仅2个 FET 将同时以800kHz 的频率进行开关、因此您应该乘以2而不是4。 总体而言,REGN 电流能力应足以支持客户的应用,采用30 nC FET,但请确保客户验证其设计,以确保安全。 您可以使用 BQ25710 EVM 来协助评估。

    最后、客户使用什么 FET? QG = 30nC 明显高于 EVM 上使用的 CSD17551Q3A FET 的 Qg、 在 Vgs = 4.5V 时 Qg = 6nC 的 FET。根据我们的经验、Qg 高达30nC 的 FET 对于效率而言是过高的、因为开关损耗占主导地位、而不是传导损耗。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的建议。 我需要确认 REGN 电流限制。 65mA 通过强制 VREGN=4V 测试、但您说 VREGN 即使在负载略高于65mA 的情况下也可以为6V、这真的是正确的吗?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    我已通过电子邮件向您发送了有关 REGN 电流能力的更多数据。 启用转换器时、REGN 电流限制的典型值为65mA、这足以支持客户使用30nC FET 的应用。 但是、我们仍然建议客户使用较低的 Qg FET、例如 EVM 上使用的 CSD17551Q3A FET。 这应减少开关损耗。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    我明白了。 感谢您的建议!

    此致、
    Kazuto