This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:应用报告 SNVA489C 中讨论的传导 EMI 缓解技术是否值得使用该器件?

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972634/lmz21701-are-the-conducted-emi-mitigation-techniques-discussed-in-application-report-snva489c-worth-pursuing-with-this-device

器件型号:LMZ21701
LMZ21701数据表9.3.2节仅在避免长输入电源引线出现稳定性问题的背景下提及 SNVA489C。 我想知道的是、SNVA489C (输入 LC 滤波器)中的其他技术是否值得 LMZ21701采用、或者器件是否已在内部使用这些技术? LMZ21701将低传导 EMI 作为一项功能、因此如果 LC 滤波器方法冗余且毫无意义、我不想花时间尝试对其进行主控?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我们来看看这一点、并尽快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在 EMI 方面、我们不能替代对布局、输入滤波器设计等的关注

    直流/直流转换器会在不同级别产生传导 EMI。 使用 EMI 滤波器是对其进行控制的最常用方法、通常是不可避免的。

    9.3.2的讨论更多地涉及使用 LC 滤波器的潜在缺陷以及对 稳定性的影响。 开关电源呈现恒定功率负载、并呈现负阻抗。 如果没有任何阻尼、LC 滤波器将会产生谐振(滤波器的 Zout 变为非常高 的谐振频率) 、如果负载具有负阻抗、情况甚至会更糟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎意味着对于使用 LMZ21701的设计、应包含输入 LC 滤波器、其中包括阻尼电容器。 我注意到、webench 电源设计通常将"添加输入 EMI 滤波器"作为高级输入选项。 遗憾的是、当首次在页面顶部的搜索字段中输入 LMZ21701时、此选项的切换似乎处于非活动状态。 因此、我想我需要按照 SNVA489C 中的建议尝试自己执行此操作。 我有几个关于如何做到这一点的问题: 1.我的当前设计在整个转换器布局中使用屏蔽 CAN (遵循电池模块制造商的建议)。 但是,看起来所需的大阻尼电解电容器(在我的情况下,根据 SNVA489C,该电容器>40uF)需要一个大的 CAN。 如果将屏蔽式电感器用于 LF、那么将输入滤波器放置在 CAN 外部是否安全? 2.或者、是否可以将 MLC 电容器与串联电阻一起使用以提供所需的 ESR、而不是 CD 的电解电容器? 如果我正确理解 CD 的 ESR 仅在截止频率下很重要、那么其他频率下的大 ESR 不重要、对吧? 3.您对在 PCB 设计中为输入滤波器组件留出插座是否合理有任何建议、然后在稍后调查确切的值是否合理? Britton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    让我们下周一将向您提供反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)首先要确保在 CAN 内部具有非常靠近开关电路的高频陶瓷电容器。 虽然这取决于屏蔽效果如何、但您的建议可能是可以的。

    2) 2)与陶瓷电容器串联的分立式电阻器正常

    3) 3)需要焊接 EMI 组件、PCB 布局非常重要。 不建议使用插入式器件、它还会增加电路板的高度、从而使其无效。 您需要在电路板上有封装、然后使用焊接组件(表面贴装)进行实验。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、插座意味着我会按照您的建议将一些焊盘留在没有安装的地方进行实验。 WebBench 是否可能会得到更新、从而允许 LMZ21701上设计的输入滤波器设计? 假设该功能正发挥着我们在这里讨论的基于其他器件的设计的作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我怀疑是否有计划为该器件执行该操作、但我可以检查并告知您。

    请注意、EMI 滤波器设计非常复杂、通常需要多次迭代。 它还很大程度上取决于组件寄生效应和 PCB 布局。

    此致