This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:随 VSYS 引脚一起应用 PMID

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978562/bq24295-application-of-pmid-along-with-vsys-pin

器件型号:BQ24295

您好!

我将"BQ24295RGER"用作双输出电池充电器。 我将 VSYS 引脚与外部升压转换器一起用作输出-1 (5V/3A)。

对于输出2 (5V/1A)、我计划直接使用 PMID 引脚。

我的问题是、我是否可以使用上面所述的"BQ24295RGER"芯片?

如果是,如果输出2上的器件要求电流超过1.5A,芯片会自动限制 PMID 引脚上的电流,该怎么办?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上是的。

    当 电池在升压模式下支持5V PMID 输出时、器件没有超过1.5A 的电流限制。

    2.当电源从 VBUS 变为电池时、PMID 压降。  在 SYS 和 PMID 之间添加肖特基二极管可防止电压降低于 VBAT。 有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../2626902

    谢谢、

    宁。