This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:SN1701022未在 Fusion SW (7.6.1版)离线模式下列出

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978535/tps53659-sn1701022-is-not-listed-in-fusion-sw-ver-7-6-1-offline-mode

器件型号:TPS53659

在 Fusion SW (7.6.1版 )离线模式下未列出 SN1701022、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件不支持脱机配置文件生成。 可以打开项目进行查看和检查、但我们不建议使新配置脱机。 这样做的原因是配置导入是基于原始 NVM 数据完成的、其中 GUI 仅捕获单个 PMBus 命令写入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在我拥有硬件之前、无法准备映像?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在离线跟踪您的本地 FAE,以生成配置文件,以便您支持首次开机。 现在我将关闭机票。 如果有任何其他问题或疑虑、请告诉我。