This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:EN 上的旁路电容器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978622/tps74401-bypass-capacitor-on-en

器件型号:TPS74401

大家好、

我的客户以前在 TPS74401的 EN 引脚上施加100nF 的旁路电容。 它基本上是滤波功能、我认为这不是一个重要的组件。 他们将为未来的设计删除此旁路电容器。 如果它们移除该电容器、您是否看到任何可能的问题?

-以前用于

-现在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    移除电容器应该可以。 似乎是用于 FPGA I/O 引脚的配置、在该配置中、引脚在电压稳定前不会变为高电平。  

    最棒的

    Juliette