This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:0V 锂电池-重置电池的保护电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973247/bq24040-0v-lithium-battery---resetting-the-protectory-circuit-of-battery

器件型号:BQ24040

你好  

电池电压降至2.6V 以下后、电池保护电路将禁用电源。 在这种情况下、BQ24040不会为电池充电。 是否有任何可能的解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    您能否分享您使用 BQ24040或电路原理图设置的充电电流? 问题可能是保护电路的电流太小、无法连接为电池充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    ISET = 1.8kR - 300mAh 、 PRETERM = 1KR。 电池是标准的单节锂聚合物电池。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammed、

    对于1kOhm 的预充电、将要施加的预充电量为快速充电量的10%。 根据 ISET 上的1.8k Ω 电阻、快速充电电流为300mA、您已经提到过、因此预充电电流为30mA。

    该预充电值对于保护电路而言可能太低、您可以尝试增大前置引脚上的电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    感谢您的快速回复。 是的、就是这样。 当 ı Ω 增大时 、PRETERM 电阻器问题就会得到解决。

    此致、