This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1EVM-2100:使用3个 EVM 进行6相操作

Guru**** 2398385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973086/lm5143-q1evm-2100-6-phase-operation-using-3-evms

器件型号:LM5143-Q1EVM-2100

大家好、

您能告诉我如何使用3个 EVM 实现6相运行的直流/直流转换器吗? 我是否需要额外的振荡器输入? 如果您有任何原理图或文档、您可以共享吗?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    如果您需要60度相位分离、则需要外部时钟电路。 6相电路只是数据表中所示的两相电路的扩展版本。 将每个控制器的 COMP 引脚以及 SS 引脚连接在一起。 具体而言、对于 EVM、电路板底部有 SMT 开关可实现这一目的。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。 让我澄清一下六相操作所需的条件。 此配置是否需要3个彼此相差60度的振荡器? 您是否有任何参考原理图或方框图可实现此目的?

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    非常感谢。 很抱歉、但请取消我之前的帖子。 我得到了你的答案。

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryo。

    此致、

    Tim