This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:将 TPS544C20替换为 TPS544C25

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS544C25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973151/tps544c20-replace-tps544c20-with-tps544c25

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS544C25

您好!

我的客户在客户设计的电路板上使用 TPS544C20。

他们试图用 TPS544C25替代 TPS544C20、而不是尽可能改变 PCB 和外设组件。

这是可行的吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    Peter 将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS544C20和 TPS544C25使用相同的封装、但它们具有不同的控制环路、这需要不同的外部补偿组件和不同的引脚排列。  

    虽然大多数引脚位于同一位置、但也有几个可能存在问题。

    TPS544C20使用引脚30作为 BPEXT、允许外部5V 电压提供栅极驱动电压。  TPS544C25使用 VSET 引脚替代此功能、该引脚需要一个连接到 AGND 的电阻器。

    TPS544C20使用引脚30作为模式引脚、该引脚具有外部上拉/下拉功能、可在 D-CAP 和 D-CAP2模式之间进行选择。  TPS544C25用双功能 SYNC 或 RESET_B 引脚替代了这一功能。

    TPS544C20使用具有 D-CAP2模式控制功能的跨导放大器来调节输出电压、使用从 DIFFO 到 FB 的电阻分压器和连接到 AGND 的 RCC 电路。  TPS544C25使用电压模式控制、该控制在 FB 和 COMP 之间使用3类补偿网络、在顶部反馈电阻器上需要一个从 DIFFO 到 FB 的 C-R、在 FB 和 COMP 之间需要一个电容器和串联 R-C。

    如果现有的 PCB 允许更改这些组件、我们可以对其进行调整、 如果不允许、则需要更新 PCB 以允许补偿网络。

    因此、通常情况下、不可能、尽管可以使用支持两个器件的双路输出。