This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于太阳能应用的电池管理组件(REV 1)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24650, BQ25798, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977778/battery-management-components-for-solar-application-rev-1

主题中讨论的其他器件:BQ24450BQ24650BQ25798BQ24610

我正在修改这一问题,希望得到一个明智而直接的答案。 在搜索 TI 网站并阅读应用手册和数据表几个小时后、我可能会比刚开始时更加困惑!

让我首先说明我的要求:

"便携式"电源系统、包括 a)太阳能电池、b) 12V AGM 或凝胶电池、c)"控制器"

电源系统的12 VDC 标称输出

我希望得到一些帮助的是"控制器"。 我更喜欢 MPPT 型控制器、而不是较旧的 PWM 型控制器。

我一开始对我在这里的调查结果感到鼓舞。 这里似乎有两个部分可以很好地满足我的需求:BQ24450和 BQ24650;PWM 控制器和 MPPT 控制器。 BQ24450支持铅酸电池、但 BQ24650的含义要模糊得多:在数据表的第一页中、它被称为"电池化学:铅酸、锂离子/锂聚合物、磷酸锂/磷酸铁锂"。 但是、在同一规格表的第8.1段中、它显示"BQ24650是高度集成的太阳能输入锂离子或锂聚合物电池充电控制器"。 然后还有一个名为"使用 bq24650为密封铅酸电池充电(修订版 A)"的应用手册。  但是-基于本应用手册中支持铅酸化学所需的广泛外部电路、似乎 BQ24650旨在仅作为事后才支持铅酸化学。 如果我在总结中忽略或错误地陈述了某些内容、请纠正。

阅读这些文档后、我感到困惑、因此我要求进行一些澄清:BQ24650是否是 TI 针对铅酸电池实施 MPPT 控制器的最佳建议? 如果是、TI 建议在两个应用手册(SLVA437A 或 SLUA992)中的哪一个实现铅酸电池的 MPPT 控制器?

谢谢你。

----------------------------------

原始

我需要电池管理解决方案(IC??) 对于可执行以下功能的 AGM/铅酸电池(6伏或12伏):  

1.调节充电周期:当电池充满电以及充电应停止时发出信号-或确定适当的低电平充电量。

2.当电池达到"低压关断"点时发出信号-此时电池不应再放电。  

电池供电的系统是便携式系统。 在某些情况下、充电源将由太阳能供电、而在其他情况下、充电源将由电源供电(120/230VAC、50/60Hz)。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己的问题至少得到了部分答案、我找到 了 BQ24650。 当然、BQ24650是专为锂离子化学电池而设计的、但应用手册 SLVA437A 展示了如何将其用于为铅酸电池充电。  

    但是、我仍然想听取任何人的建议、意见、建议、或者只是"更好的想法"、从太阳能电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    BQ24650是独立(无热处理器/控制器)的最佳选择。  请参阅以下链接中的应用手册。

    如果您有主机处理器、并且可以将某些默认 I2C 寄存器从锂离子更改为铅酸、则 BQ25798是另一个选项。  BQ25798还具有双输入多路复用器控制引脚。

    对于上述任一充电器、您都需要一个前端交流/直流转换器来将电压范围降至20V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff -

    在您提交答案时、我显然正在编辑我的原始问题。 为此感到困惑、我们深表歉意。

    是的、BQ25798听起来像是一个解决方案、它在硬件外设位更少的情况下更加灵活。 我确实快速浏览了其数据表、但在任何情况下都没有提到铅酸电池支持。 我希望锂离子电池到铅酸电池转换所需的寄存器更改在某个时刻能够清晰地指明?  我当然可以管理 I2C 交换、添加小型处理器似乎是一个更灵活系统的合理折衷方案。  您建议我如何继续-评估套件?

    下一个问题:您提到需要"前端交流/直流转换器"... 你能详细说明一下吗?我看不出这是怎么适合的。

    谢谢、

    ~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    BQ25798配置为锂离子电池的 CC/CV 充电。  铅酸通常首选 CC/CV/浮子/CV/浮子/CV 等  BQ25798自身无法执行此操作。  主机软件必须提供该功能。

    对于前端转换器、任何一个充电器只能接受20V 范围内的直流输入电压、不能直接由120/230V 电源供电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您表示 BQ25798是一种可能性、但似乎又偏离了这一可能性。 如果 TI 不支持对 BQ25798进行贴片以便与铅酸电池配合使用所需的软件开发、这听起来是不可行的。 我想我应该将"可行性"列为我的要求之一吗?

    那么-也许 BQ24650是最佳选择? 应用手册"SLVA437A–2011年10月、使用 bq24650为密封铅酸电池充电"提供了一些具体建议。 我认为自2011年最后一次修订以来、该 A.N 可能有所改进。 如果这仍然是 TI 的"最佳思维"、我将继续讨论、但请确认情况。

    最后、如果我们可以再次回顾前端转换器的业务、 这还不清楚。 BQ24650数据表将"5V 至28V 输入太阳能电池板"列为其第三个特性。 我不清楚120/230V 电源与此相关的原因。

    谢谢、

    ~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

      当 IC 在第2季度末发布时、将为 BQ25798提供一个 Linux 驱动程序。  它不会专门针对铅酸进行优化、但我们可以提供有关如何修改铅酸驱动器的建议。  遗憾的是、TI 不提供编码服务。

    BQ24650应用手册是最新版本。

     任一充电器的最大直流输入电压均在20V 范围内。  您说过您希望通过太阳能电池板或电源供电、我认为这是交流120/230V。  如果是这样、则需要一个壁式插入式适配 器将充电器的交流电压降至直流电压、或者在 BQ 器件前面的器件中添加一个交流/直流转换器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听说 BQ25798有 Linux 驱动程序可用、这一点很好。 如果源代码被发布、效果会更好。 感谢您提供这些信息。

    "BQ24650应用手册是最新版本。" 我不能猜到这意味着什么。 AFAIK、所有的 TI 应用手册、数据表等都有数字和标题。 如果您包含这些内容、它将会澄清问题。 我甚至可以找到他们!

    好的-最后、"20V"注释是明确的。 但是、在我的问题首次发布后不久、有关由主交流电源供电的业务就在我的问题中进行了编辑。 我说,这个问题正在修订中,并以原来的案文排列。 如果您对此不清楚、请道歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    感谢您的澄清。  关于相关的应用手册、我已包含以下链接。  这说明了如何将 BQ24650转换为铅酸充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的澄清。 刚才我很清楚有关使用 bq24650进行铅酸电池充电的两个应用手册的状态:

    • 应用手册 SLVA437a 最后一次修订是在2011年
    • 应用手册 SLUA992于2020年4月发布

    原理图中显然存在一些差异、但除此之外、您能否描述这两种方法之间的基本差异、以及何时首选哪种方法?

    谢谢、

    ~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    SLVA437A 用于 BQ24650、后者是具有 MPP 跟踪功能的充电器、用于太阳能电池板输入。  SLUA992使用相同的电路为 BQ24610 (BQ24650的姊妹器件)实现铅酸充电、但该器件具有 MPP 跟踪功能。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心您的最后一句话有点混乱... 您是说"BQ24610,是 BQ24650的姐妹器件,但该器件没有 MPP 跟踪功能"吗? 换句话说、BQ24610不提供 MPPT、因此应用手册 SLVA437A 是用于 MPPT 应用的吗?

    如果以上两项的答案都是"是"、那么这似乎最终得到了我最初问题的答案:

    "BQ24650 TI 最适合为铅酸电池实施 MPPT 控制器吗?" 如果是、TI 建议在两个应用手册(SLVA437A 或 SLUA992)中的哪一个实现铅酸电池的 MPPT 控制器?"

    因此答案似乎是:"是的、对于铅酸电池的"无处理器" MPPT 应用、TI 推荐使用 BQ24650、而应用手册 SLVA437A 是 TI 的实施建议。"

    如果您可以在此处确认此问题作为答案、我们可以关闭此问题。

    谢谢、

    ~S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    是的、对于铅酸电池的"无处理器" MPPT 应用、TI 建议使用 BQ24650、而应用手册 SLVA437A 是 TI 建议的实施方案。

    此致、

    Jeff