This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745:最小负载电流

Guru**** 2391085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973723/tps745-minimum-load-current

器件型号:TPS745

大家好、  

我对 TPS745有疑问。 数据表中是否存在最小负载电流? 例如、如果我有一个500nA 的下行负载、我是否需要满足最小阈值?  

就电流消耗而言、在这种情况下、总电流消耗是否为 Iq + 500nA?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    TPS745没有最低负载要求。

    电流消耗将是每个引脚所需的电流、与负载相加。  从数据表中:

    ENABLE = 10nA 典型值
    Iq = 25uA (典型值)
    PG 引脚= 300nA (最大值)、除非您将其保持断开(不使用)
    负载= 500nA

    谢谢、

    斯蒂芬