This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:PMIC 数据表

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, AM4376, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973490/tps65218d0-datasheet-of-pmic

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: AM4376TPS65218

您好,

我们使用 TPS65218D0作为 AM4376工艺的电源管理芯片。 TPS65218D0的 LS2提供给 LCD 和音频。 我们担心 LS2是否有足够的容量为这两个器件供电。 LCD 需要210mA、音频系统需要400mA。 那么、我的问题是电流限制是什么、500mA 还是1000mA? 因为我发现 TPS65218的数据表中存在某种差异。

下面捕获的是数据表的第一页、它显示最大电流为500mA。

下图显示了电流限制可选择为1000mA。  

 

谢谢、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65218D0数据表的第8页显示了 LS2的最大输出电流:

    " LS2的输出电流 = 920mA (最大值)"  

    第一页仅显示器件的特性。 出于营销目的、它被列为100mA 或500mA 5V 负载开关(用于为 USB 器件供电)。

    保证最小值是您在数据表第16页中显示的值、列出了每个设置的保证最小/最大短路电流限制值。 最重要的是最小电流为922 mA、最大电流为1290mA、这意味着负载开关可能会检测到此范围内的任何地方短路。   


    要设置电流限制、需要将 寄存器映射中的 LS2ILIM[1.0.0]字段设置为11b。  该域是  CONFIG2寄存器(地址0x14)中的1..0位、详见数据表的第64页。 默认值为00b、因此电流限制为94mA (保证最小值)。