This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130 +15V 和-15V 启动问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978391/tps65130-tps65130-15v-and--15v-startup-issue

器件型号:TPS65130

大家好、我们已经为+/-15V 稳压设计了 TPS65130稳压器电路。 加电期间、我们看到-15V 启动看起来是正确的、但+15V 不正确、因为我们看到启用后从+5V 开始阶跃、大约12ms +15V 之后将上升。 这不是预期的行为、我们需要解决这个问题。 请您能指导/提供您的建议、以了解导致此问题的原因。
我已附上示波器图像供您参考。 一个显示了+/-15V 启动、另一个显示了稳压器的5V 输入、稳压器使能、连接到+15V 输出的+15V 和5V LDO 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您实际看到的是预期值、因为对于升压(+15V)、即使在 ENP 信号被置为有效之前、+15V 将具有输入电源减去输出端出现的二极管压降。 一旦 ENP 被置位、升压转换器开始切换并且输出上升至设定的15V。  这就是升压输出阶跃的原因。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的回复。 实际上、在该设计中、情况不应如此、因为我们有 FET 来启用开关的输入电压。

    我们看到的+15V 电源轨上的5V 是 ENP 被驱动为高电平之后。 这不是预期的结果、而且从 TP65130数据表波形中可以看出、它应该从0V 平滑上升以设置输出电压、而不是阶跃。

    此致

    Roshan Dsouza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    从示波器图中、我假设 您的设计中没有与输入电源串联的 FET 开关、因为5V 阶跃较长。 在任何情况下、即使有与输入电源串联的 FET 开关、输入电源的阶跃仍将减去二极管压降、升压转换器将开始开关以实现最终设置电压。 在数据表图中、该测量中似乎没有 FET、并且升压输出电压已处于输入电源减去示波器迹线开始处的二极管压降。 数据表图中没有显示升压电压从0V 上升到升压设置电压。 我认为它从输入电源的初始阶跃减去二极管压降上升到最终设置电压。 话虽如此、您的案例中的步进延迟似乎很长。 您能不能随附设计原理图、我将回顾一下是否可以发现一些问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您提供详细信息。 是的、数据表示波器截图也不显示从0V 上升。

    我已附上原理图供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    如前所述、升压输出电压处的阶跃将在加电时进行、但在您的应用中它似乎比我通常预期的要长一些。 回顾原理图、我注意到有几件事可能会导致时间更长。 CP 和 CN 引脚上的补偿电容器建议值分别为10nF 和4.7nF。 因此、您可能需要更改这些引脚处的网络以匹配数据表的典型应用原理图。 数据表中公式11和12中的前馈电容器 C73和 C74计算值接近于68pF 的标准值、因此我建议使用该值。 数据表中 VREF 滤波电容器 C57的建议值为220nF。 除非存在偏离的具体原因、否则我建议坚持数据表中典型应用原理图中建议的元件值。

    此致、

    辽卡特