This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910:专有和传统适配器"快速充电"兼容性

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25910, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978693/bq25910-proprietary-and-legacy-adapters-fast-charge-compatibility

器件型号:BQ25910
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25792

大家好、我们目前正在开发一款器件、我们对 BQ25910 IC 感兴趣。

我们的需求是:

  • 适用于1节(3节并联) 18650锂离子电池(最好为3.5-4.5A)的"快速充电"
  • 以便能够在2层 PCB 上使用它
  • 兼容大多数现有的 Type-C 专有和传统移动"快速"适配器、因为我们不打算为器件提供适配器。

我们还打算在同一设计中将 LM73100用作理想二极管。

请告知此 IC 是否适用、或者您是否可以根据我们的需求建议更好的选择。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如第11页的数据表效率曲线图1所示、要达到4.5A * 3.8V = 17.1V 的输出功率和~91的效率、您需要大于5V 的输入、至少需要6.5V 的输入。  

    EVM 使用4层 PCB。  如果您制作2层 PCB、请精确遵循数据表第52页上的布局示例。

    充电器 D+/D-引脚提供与许多传统 HVDPC (9V、12V) "快速"适配器的通信。  充电器没有 CCX 线路、因此无法直接与 USB Type C 通信、但由于您需要超过5V 的输入才能获得4.5A 的输出电流、因此您需要一个 USB Type C PD 端口来增加充电器的输入功率。  为此、您将需要另一个 IC、如 TPS25750。  

    BQ25910是一款并联控制 器、这意味着它旨在与另一个可为放电电池提供预充电和充电终止功能的充电器并联。

    BQ25792可能更适合。  其效率略低、但提供预充电和终止功能。  它还具有 D+/D-但不具有用于 USB 通信的 CCX 线路、因此需要 TPS25750 USB 端口控制器。

    此致、

    Jeff