This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:有关/WDO 断言的问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977770/tps3851-questions-about-wdo-assertion

器件型号:TPS3851

尊敬的 TI 团队:

我对看门狗计时器 IC 有疑问。

据我所知、如果 SET1设置为低电平、则禁用看门狗并将/WDO 置为低电平。

即使 SET1为低电平、/WDO 也是输出高电平吗?

我无法连接波形、但/MR 为高电平、/REST 也为高电平、SET1保持高电平大约1-2秒、然后变为低电平、WDI 每1秒切换到3.3V 电压。 此时、/WDO 保持高电平。

电路大致如下。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /WDO 输出高电平是正常(无故障)条件。 /WDO 低电平是故障(计时器过期)条件(数据表中的图1和图2)。 Set1从 DISABLE 变为 ENABLE 有一个启动窗口、在此窗口中、不会对 WDI 转换做出响应(图23)。   根据使用的可订购产品(名称中的 S 或 E)、例如 TPS3851G33SDRBR 与 TPS3851G33EDRBR、CWD 上的1uF 电容器会导致大约3.3秒或77秒的超时(表4和表5)-这是设计意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我非常感谢您的回答。

    是的、这就是设计意图。

    我还附上了一些图片来提出具体问题。

    如图1所示、在初始引导期间、SET1处于高电平状态大约8秒、然后断言为低电平。

    之后、引导完成后、WDI 每2秒脉冲一次、因此输出/WDO=3.3V。

    在这里、我想问您一个问题。
    因此、SET1被置为低电平、但/WDO 被输出为高电平。

    在初始启动期间、SET1高电平输出是否持续几秒钟、这可能是使/WDO 变为高电平的原因?

    如果是、您能否详细说明原因?

    我对您的回答有很大帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面以红色显示我的答案:

    因此、SET1被置为低电平、但/WDO 被输出为高电平。

    当 SET1置为低电平时、看门狗定时器被禁用并且/WDO 变为高阻态。

    在初始启动期间、SET1高电平输出是否持续几秒钟、这可能是使/WDO 变为高电平的原因?

    否、/WDO 为高电平、因为 SET1引脚被拉至低电平。  当 SET1被拉至低电平时、到 WDI 引脚的任何输入都将被忽略。


    如果是、您能否详细说明原因?

    /WDO 在/RESET 为低电平时保持高电平、/WDO 将保持高电平、除非它在 SET1=HIGH 的超时周期(二)内没有检测到 WDI 的下降沿。  请参阅以下内容: