This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22941:TPS22941的原理图

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978635/tps22941-schematic-for-tps22941

器件型号:TPS22941

您好、TI 专家

我们现有的 PCB 用于由3.6V 不可充电电池供电的工业物联网。 我们打算使用 TI 限流器 IC TPS22941将电流限制在40mA、并已修改原理图。 感谢您查看随附的 TPS22941与我们的电池管理系统集成的原理图、并告知我们对 TPS22941原理图的理解是否正确?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我无法评论器件将如何与电池监控系统交互、因为我不熟悉此器件、但您在这里使用 TPS22941的目的是什么? 如果用例是针对大于40mA 的过流事件提供保护、则可以使用 TPS22941。

    TPS22941是一款电源开关。 它将过流事件识别为故障、将电流钳制到该值、然后关闭器件。 如果系统的目标是作为恒流稳压器将电流长时间保持在40mA、则这将不起作用、因为器件具有热关断和自动重启功能。