This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:lmr23625、LMR50410XDBVR

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625, LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978570/lmr23625-q1-lmr23625-lmr50410xdbvr

器件型号:LMR23625-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23625LMR50410

您好!

我们计划在设计中使用 LMR23625和 LMR50410。
我们的输入电压范围为9V 至36V。

LMR23625和 LMR50410的绝对最大额定输入电压分别为42V 和38V。

我打算使用 TVS 二极管在输入侧提供瞬态保护。

但我必须使用工作电压(反向关断电压)为36V 的 TVS 二极管、钳位电压将为58V。
由于稳压器的绝对最大额定值为42和38V、这可能会损坏稳压器。

我是否可以使用任何其他保护方法来保护器件免受瞬态影响?
请建议。

谢谢、此致、
Shafeeq