This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:REG18输出

Guru**** 2390975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76942EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978721/bq76942evm-reg18-output

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76942

尊敬的 TI 团队:

我在 BQ76942EVM 上工作、工作正常。 在1A 以下充电期间、负载 MOSFET 突然损坏并开始发热、之后 BMS IC BQ76942停止响应 Battery Management Studio。 因此、我发现 REG18引脚输出电压下降至0V。 电路板上的所有外设组件都正常。 请就同样的原因提出建议。

此致、

Somya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somya、

    EVM 是一个外露板、容易受到与电路接触的杂散导体短路的影响。 您可以检查该区域和任何连接的探头、以确保没有任何东西对电路板或其他连接短路。  BQ76942具有体二极管保护功能、因此如果放电 FET 高于所选阈值、则应使其在充电电流情况下保持开启状态、否则 FET 将会因 V x I 功率耗散而发热。  FET 和电路板在电流小于1A 时会发热、但封装应处理电源。  

    检查部件是否会再次唤醒。  如果损坏、则需要更换。  检查部件是否通电、以防部件损坏、这一点并不明显。