This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:LMR33620的并行运行

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR33640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978639/lmr33620-parallel-operation-of-lmr33620

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件: LMR33640

大家好、

我们的客户希望确认 是否 可以并联2个 LMR33620来增加电流、因为他们需要4A 的电流值?
它们 目前具有 LMR33620、因此如果不建议这样 做、我们建议使用 LMR33640。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    不建议没有额外的电流监控电路。 这两个器件都将调节为稍微不同的输出电压、这意味着电流不会在器件之间平均分配。 这可能是可以的、但如果一个功率级处于电流限制状态、而另一个功率级提供额外电流、则需要根据最大功率来调整两个功率级。

    Sam