This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117QML:LM117GW/883的工作温度?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973473/lm117qml-operating-temp-for-lm117gw-883

器件型号:LM117QML

您能否确认 LM117GW/883的工作温度?  网站和数据表中的订购表中缺少该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、  

    出于某种原因、可订购表中缺少工作温度。 发生这种情况时、数据表编号也适用、温度范围为-55°C 至125°C。  

    此致、  
    Jason Song