This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:VI/Vo 绝对值

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973004/lm317-abs-of-vi-vo

器件型号:LM317

各位专家、您好!

我想知道该器件是否在 VI/Vo 与 GND 之间存在限制。 数据表仅指定了 Vin - Vo 的绝对值。 我想使用 以下条件。 是否可以在这种情况下使用 LM317?
[条件]
- VI:42V (相对于 GND)
- Vo:37V、相对于 GND)

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、  

    该 LDO 是一种浮动接地 LDO、这意味着它具有可调节引脚而不是接地引脚。 但是、建议输出的最大接地电压为37V。 输入需要小于输入电压- V 限制。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回答。 我的理解是、客户情况(Vi = 42V、Vo = 37V)符合您的意见规格、因此客户可以在这种情况下使用 LM317、对吧?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 输出可设置为37V。