请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 各位专家、您好!
我想知道该器件是否在 VI/Vo 与 GND 之间存在限制。 数据表仅指定了 Vin - Vo 的绝对值。 我想使用 以下条件。 是否可以在这种情况下使用 LM317?
[条件]
- VI:42V (相对于 GND)
- Vo:37V、相对于 GND)
此致、
福吉瓦拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.