This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:是否可以获得数据少于6个的 CEDV 参数?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978657/bq34110-is-it-possible-to-get-cedv-parameters-with-less-than-6-data

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

大家好、

我认为、要通过 GPCCEDV 获取 CEDV 参数、需要以下6个数据。
正确吗?

hightemp_highrate.csv
hightemp_lowrate.csv
roomtemp_highrate.csv
roomtemp_lowrate.csv
lowtemp_highrate.csv
lowtemp_lowrate.csv

问题的背景是、我的客户希望在 短设计周期内获得 CEDV 参数。
他假设低精度在假设范围内、 并想知道是否可以获得数据少于6个的 CEDV 参数(例如 2个数据、3个数据)

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    从技术上讲、您可以制作几个周期的数据来创建其他日志(我认为记录高速率下的所有温度、然后编辑 低速率下的值是最安全的)。 您必须提交为要计算的 CEDV 参数请求的所有数据日志。 由于这不是正常过程、我无法告诉您与此操作相关的可能错误是什么、我不推荐这样做。

    此致、

    Wyatt Keller