This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978560/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100

您好!

我使用的是锂亚硫酰氯电池。
我只想测量10-99%之间的电池百分比、就像手机中显示的电池百分比一样。  
该器件是否会读取锂亚硫酰氯电池的精确电池百分比?

电池设计容量 mAh:2700mAh
电芯设计电压:3.6V

此致、

Manish Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    EOS 模式下的 SOH 精度(EOS 模式设计用于 LTC 电池、并使用电阻相关性)取决于系统和电池。 如 TRM 中所述、需要检查特定系统的精度。 EOS 模式的主要用途是在 EOS 附近提供一个警报。

    您可以使用 ACC 模式并在 MCU 上计算传递的电荷与 SOH 的相关性。

    此致、

    Wyatt Keller