This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:它能否支持超过1MHz 的频率?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1, UCC27211, UCC27517A-Q1, LMG1210, LMG1205, UCC27211A, UCC27289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976434/ucc27211a-q1-can-it-support-over-1mhz-frequency

器件型号:UCC27211A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27211UCC27517A-Q1LMG1210LMG1205UCC27211AUCC27289

您好、TI 专家、

我的客户希望使用半桥驱动器和 MOSFET 设计放大电路。

为了方便起见、他们绘制了一张图。 请参见下图;

如您所见、UCC27211A-Q1采用2个逻辑 IC。

问题最初是产生的信号是 PWM 在1MHz 至3MHz 之间变化。

您能否验证该图是否特别关注 UCC27211A-Q1的 PWM 频率? 我在数据表中找不到有关这方面的任何数据。

(我已经向另一位专家确认了2个 SN74LVC IC。 它在1MHz 至3MHz 范围内的高频率方面没有问题。)

如果现在可以正常工作、请建议更换一些 IC。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您提供该图、我看到栅极驱动器用作 UCC27211可以支持的低侧驱动器、但请确认栅极驱动输出是否将驱动仅以接地为基准的 MOSFET、如图所示。

    对于这种高频运行、我建议使用低侧驱动器、该驱动器已经过测试、可用于您提到的频率范围内的应用。

    我建议小型低侧驱动器具有与 UCC27211相同的驱动器电流 UCC27517A-Q1。 该器件已用于频率至少高达4MHz 的高频应用。

    可通过以下链接找到数据表。

    https://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=ucc27517A-Q1#src=top&linkId=1&q=ucc27517A-Q1&firstQueryCause=searchFromLink

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的答复。

    事实上、我收到了客户的电子邮件、方框图没有什么变化。

    您能否查看下面的图表;

    如您所见、半桥放大器增加了1个 FET。

    您能否再检查一次 UCC27517A-Q1是否仍然对该图有效?

    还是应该使用另一个栅极驱动器?

    请再次检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    根据您提供的最新图、确实有必要使用半桥栅极驱动器、例如 UCC27211。

    不过、对于这种高工作频率、我建议查看一个面向 GaN 器件的驱动器、但可以使用5V 栅源极电压驱动 MOSFET。

    LMG1210或 LMG1205是半桥栅极驱动器、旨在通过 GaN 晶体管实现高频运行。 但可与额定电压为5V Vgs 栅极驱动的标准 MOSFET 配合使用。

    输入电压看起来不是很高、因此找到与5V 驱动器兼容的30-40V MOSFET 并不困难。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的答复。

    我检查了您刚才提到的 GaN 器件 LMG1210和 LMG1205。 它们比 UCC27211A 昂贵。

    回到开头、我可以在这种情况下使用 UCC27211A 吗? 我认为 LO 和 HO 可以驱动 MOSFET、但我不确定它是否可以在3MHz 等高频率下工作。

    我还找到了 UCC27289、我也不确定工作频率。

    请检查此问题吗? 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    对于高频运行、我建议使用 UCC27289而不是 UCC27211A。 这主要是由于与 UCC27211A 相比、UCC27289中的窄脉冲性能得到改善、传播延迟更低。

    我通过快速基准测试确认 UCC27289在4MHz 下运行时没有问题。

    在应用中、您需要确认栅极驱动器功率、因为您是在高频下运行。 栅极驱动功率为 VDD x Qg (总计) x Fsw。 对于 Qg 总计、请确保同时包含 LO 和 HO 输出 MOSFET 栅极电荷。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、