This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:IN、BIAS 和 EN 引脚的序列要求

Guru**** 2508625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978754/tps22954-sequence-requirements-of-in-bias-and-en-pin

器件型号:TPS22954

大家好、支持团队

客户电路的设计如下。 EN 由 CPU 控制。

EN 引脚上的电压始终保持在高于 VIH (0.7V)的水平、但 IN 引脚和 BIAS 引脚上的电压会突然关断并恢复。  

在这种情况下、输出电压是否正确显示? 我想知道 IN、BIAS 和 EN 引脚是否有任何序列要求。  

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    这种工作方法是可以接受的、但您将看到与预期数据表编号不同的变化。 这是因为一旦 IN 和 BIAS 引脚上的电压变为有效、器件就会打开。  

    此时、器件将执行其软启动。 如果电压斜升速度快于软启动、则随着 电压和内部偏置的变化、您将看到上升时间有一些变化。 如果软启动快于电压斜坡、则导通将受到电源上升电压的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    感谢您的快速响应。

    我很高兴听到客户的顺序被接受。 我知道上升时间会根据输入电压上升和软启动之间的关系而变化。

    顺便说一下、您是否曾看到输出关闭、即使在中、偏置和 EN 是有效的?

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    该器件具有一些内部保护功能、例如通过 SNS 引脚进行热关断和电压监控、即使输入有效、也可能导致器件关闭。