This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:能否替换 MOSFET 到负载开关?

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973660/bq24630-can-i-replace-mosfet-to-load-switch

器件型号:BQ24630

您好、TI 专家、

当我看到 BQ24630的数据表时、我会看到图22中的典型应用、请参阅以下内容;

我的问题是、能否将 Q1和 Q2 (连接到适配器+)替换到负载开关 IC?

我认为它具有高电压规格。 更换不容易。

如果是、您能否建议更换该器件?

请检查此问题。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

      使用负载开关并不是真正必要的、因为集成的 ACDRV 具有内置的死区时间(也可以使用 RC 无源器件更改导通时间)、并且转换器中已经内置了软启动(转换器在启动前具有延迟)。 如果您仍想了解负载开关产品系列、请访问 :www.ti.com/.../overview.html