This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:全桥 LLC 谐振

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC25600, UCD3138, UCD3138ALLCEVM150, UCD3138A, TIDA-01494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977152/ucc256404-full-bridge-llc-resonant

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC25600UCD3138UCD3138ALLCEVM150UCD3138ATIDA-01494

大家好

我的电源项目的输出功率约为1k5瓦。  我曾经考虑过使用相移拓扑,但我的应用的初级电感将大约为2.2mH (我使用 的是 SLUC222d.xlx),这大约是 LLC 全桥中所需初级电感的10倍。  

比我考虑使用 UCC256404时要高、但由于所需功率约为1K5瓦、我考虑使用全桥而不是半桥。 遗憾的是、UCC256404具有 VCR 引脚来检测谐振电容接地电压、这不适用于全桥拓扑、因为电容器将不再接地。  

如何将 UCC 256404用于全桥 LLC? 或者、TI 是否有适合全桥拓扑的 LLC 谐振控制器?

谢谢、此致

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evanus、

    感谢您的联系。 谐振电容器电压和谐振电流需要转换为接地基准信号、以便控制器了解。 为了驱动另一个半桥的低侧、还需要将 HO 栅极信号转换为接地基准信号。 我想说 UCC25600更适合用于模拟控制的全桥 LLC。 它是一种直接频率控制 LLC、具有两个接地参考栅极信号。 与 UCC256404相比、使用 UCC25600实现全桥将更加容易。

    如果桌上有数字电源、您可以考虑将 UCD3138或 C2000用于全桥 LLC。 两者都在 TI.com 上提供了实现全桥 LLC 的示例。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。 当我读取 UCD3138时、我认为这是一种 MCU、内部有一些专用硬件用于电源应用、因此我假设它需要一些 c/c++编程。 (我想它使用 CCS)、但我也发现它具有 Fusion Digital Power studio 和 Designer。 这两种融合工具的用途是什么? 这是否意味着、通过使用 Fusion Digital Power Studio、我们不需要使用 CCS 进行 c/c++编程?

    顺便说一下、我已经尝试过 Fusion Digital Power Designer、但找不到 UCD3138。 UCD 3138只能在 Fusion Digital Power Studio 中找到、但一些 UCD3181应用手册仍然提到 Fusion Digital Power Designer

    如果我们可以使用 Fusion Digital Power Studio、而不是使用 CCS 进行 c/c++编程、则默认固件中的功能是否与 UCD3138ALLCEVM150相同?  由于我想使用全桥 LLC 拓扑,因此如何配置第二桥臂(我假设固件对第一桥臂使用与 UCD3138ALLCEVM150中相同的 PWM 输出)。  

    在 Fusion Digital Power Studio、LLC 模型中、我找不到一个字段来填充 Rsense (电流感应)、R & C 的值、从而为运算放大器设置增益和滤波器、从而放大电流值(这些字段可在 PSFB 中找到)、 那么、如何输入这些值、因为这些值也会对控制环路响应产生一些影响?

    图腾柱 PFC 何时可用于 UCD3138A 数字电源工作室?

    谢谢、此致

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evanus、

    我已要求 UCD3138工程师对您的问题发表评论。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evanus、

    R1和 R2 (如下所示)用于对输出电压反馈分频器进行编程、它会影响环路增益或模型。 电流放大器不用于 LLC 建模。  

    Fusion Digital Power Studio 是一款固件开发工具、可供用户 开发自己的固件、该工具可下载固件并进行一些配置更改。 TI 提供了 EVM 作为平台、该平台具有许多丰富的功能、但客户需要使用 CCS 作为编译器为其特定应用编写代码。  

    我希望这对您有所帮助、

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben 和 Sean

    我的项目也需要电流环路、我想开发锂离子电池充电器、因此需要电压和电流环路、与 TIDA-01494类似、但现在采用全桥配置。  

    根据您的解释、如果我使用 Fusion 中使用的拓扑、我可以使用 Fusion Digital Power、而无需任何编码、但我仍然可以使用 CCS 进行修改和编译。

    感谢您的解释

    此致

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evan、

    UCD3138ALLCEVM150  是半桥 LLC、但它易于扩展至全桥 LLC。 此 EVM 的固件不能直接用于电池充电。 您需要修改固件以进行电池充电。

    此致、
    肖恩