This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494的 PSpice 库

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978364/tl494-pspice-library-of-tl494

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: LM5036

你(们)好

我只需要 TL494.no的 PSpice 库 t install "PSpice for TI"

请发送这些文件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 进行连接。 TL494是一款传统的 PWM 控制 器、已建立并受到良好的支持、但遗憾的是、TI 没有用于 TL494的 SPICE 模型。 如果您进行互联网搜索、您可能会找到另一个来源或学术论文提供的模型?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    如 TL494、请告诉我类似的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TL494没有可用的 SPICE 模型。 如果您愿意考虑其他双端 PWM 控制器、 我已将参数列表缩小了范围。 LM5036等一些双端控制器(推挽、双路输出)具有 PSPICE 模型和 Webench。 希望您可以找到一个满足您需求的控制器、其中包括 PSPICE 模型。  

    此致、

    Steve M