This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:裕度

Guru**** 2391545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090-Q1, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971605/ucd90320-margin

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:TPS62090-Q1

您好!

当我未启用裕度引脚时、电压稳定。

当我启用裕度引脚来控制电压时、我使用设备来测量波形、然后电压不稳定(电压是单个)。  现象是否正常?

如果这 种现象异常、如何避免出现这种问题?  

第一张图片不启用边距。

第二 张图片是启用裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为了测试裕度调节功能、您必须基于 https://www.ti.com/lit/pdf/slva845https://www.ti.com/lit/zip/slvc676设计相关电路

    您的电路是否正确?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我使用裕度调节+5%或-5%。 电压正常、但电压是单个。

    我不明白为什么会 发生这种现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     您是否阅读过前一帖子中共享的两个链接? R3/R4和 C1是 根据设计计算的吗?

    我认为您无法将占空比设置为100%。 初始占空比必须设置为参考电压- VO/(VOH-Vol)、设计指南第2.6节。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    R3/R4和 C1是 根据设计计算的吗? 是的

    初始占空比必须设置为(Vref - Vol/)(VOH-Vol)、设计指南的第2.6节。

    在我为 (Vref - Vol/)(VOH-Vol)编码100%->25%后、电压仍然很小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否共享原理图和项目文件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我为您提供  了 P1V15_BMC 器件的原理图和项目文件。

    请帮我处理该电压。 Thanks.e2e.ti.com/.../UCD.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否在其他裕量调节轨上看到过类似的问题、但这是 BMC1V15?

    裕度的主要部分是调整 FB 电压、从而相应地调整输出电压。 您是否已检查 TPS62090-Q1是否允许在外部调节 FB 电压?

    如果您没有将裕度模式设置为有源微调、而是将其设置为三态、那么当您将裕度变为高电平或低电平时、电压是否相应地跟随?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否在其他裕量调节轨上看到过类似的问题、但这是 BMC1V15? 所有裕量电压都将是单一的。

    您是否已检查 TPS62090-Q1是否允许在外部调节 FB 电压? 是的。

    如果您没有将裕度模式设置为有源微调、而是将其设置为三态、那么当您将裕度变为高电平或低电平时、电压是否相应地跟随?

    当我设置 为三态模式时、电压仍然是单一的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供放大图片? 1S 分区太大、无法查看详细信息? 该波形是来自裕度高还是裕度低? 您是否也可以提供 PMW 输出信号?

    一次是降低频率或将 C1电容增加到10倍、看看是否有更好的情况?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一次是降低频率或将 C1电容增加到10倍、看看是否有更好的情况?

    这两种方法 都无法解决问题、电压仍然很棘手。

    我认为 PWM 导致了这个问题、因为只有我打开了导致这个问题的裕度。

    e2e.ti.com/.../UCD_5F00_.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为什么波形具有如此多的干扰? 如果流入 UCD90320的电压有如此多的毛刺脉冲、则会影响裕量。 通过检查原理图、我在 MONx 引脚上看不到任何去耦滤波器、我们建议在 MON 上使用一个10nF-100nF 电容器来过滤毛刺脉冲。 您能否添加过滤器? 此外、请确保 V33A 也没有干扰、因为 V33A 上的干扰将影响 ADC 精度。

    此致

    Yihe