This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:输出驱动器功能

Guru**** 2513755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973228/lp5012-output-driver-capabilities

器件型号:LP5012

大家好、团队、

您能否确认以下使用输出驱动器的选项?

它们看起来都很好、而最后一点是"滥用"、因此节省空间和成本是合理的。

1:应该能够操作由3V3和5V0电源混合的 LED。 Red=>3V3,Blue=>5V0?
我连接了两个 RGB LED。 第三个未使用。 是否可以将其他输出用作数字输出
10k 上拉至3V3?

感谢您的反馈、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、日落。

    (1) VLED 的电压可单独提供。

    (2)可以使用上拉电阻器将其他输出用作数字输出。

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、

    日落