This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:偏置绕组的 VREF 负载和 VDD、PVDD 电源

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ADS7924, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973600/ucc2897a-vref-loading-and-vdd-pvdd-supply-from-bias-winding

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:ISO7742ADS7924

你(们)好  

在本主题中、我想澄清3个要点

 我们的设计中包含1个 ADC (ADS7924)、1个隔离器(ISO7742)和1个比较器(TLV4082DBV)。

这需要3.3V 和3mA 的电流。  

这些器件在 ACFC 主域(54V 和54V_N)上供电。

我们不使用54V 至3V3开关稳压器、而是使用以下两个选项之一为其供电

a:通过 二极管或电阻分压器将 UCC2897A 的 VREF (5V)电压降至3.3V。 这是可行的吗?

b. 从偏置绕组电源(12V 至 UCC2897A VDD 和 PVDD)到3.3V 的齐纳稳压器。 偏置绕组可轻松提供30mA 电流、因为其设计最大电流为170mA

我们尝试了这种方法、但没有发生 ACFC 生成(20V)。 对此有什么想法吗?  

VDD、PVDD 电流消耗:

 当通过12V 偏置绕组电源供电时、测得的 VDD 和 PVDD 的流耗为20mA。

根据数据表、VDD 上的负载非常小(大约3mA)、其 Vdd 电压范围为8.5V–12V–16V

在这种情况下、PVDD 是否可以获取更大的电流? 以便我们测量20mA。

对于我们的情况、Vdd 和 Pvdd 的最大电源电流是多少:VIN =~ 54V、工作温度= 0 C 至~ 100 C、XFMR 偏置电压= 12V @ 20mA?

我们希望通过齐纳稳压器(12V 至3.3V、电路3mA)从该绕组获取更多电流、以实现上述要求(b)。

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) VREF 仅用于负载能力非常有限(< 5mA)的反馈。 因此、您需要计算 VREF 上的所有负载以确保正常工作。 因为 VREF 过载会使 IC 正常运行。

    2) 2)由于偏置电流可在外部设计、因此偏置绕组的电流正常。 我不确定您的意思、您无法从您的辅助设备获得20V 的电压。 如果您的辅助电路和相关电路设计和构建正确、则需要检查脉冲以进行调试。

    3) 3)您可以同时测量 VDD 和 PVDD 的电流。 但您应该测量每个值。 PVDD 电流取决于所选的 MOSFET 和所选的频率。 如果您的 MOSFET 需要更高的驱动电流、PVDD 电流就会变得更大。

    4) 4)同样、辅助绕组和用于偏置的辅助绕组采用外部设计。