This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:设计具有保护和平衡功能的6S 独立 BMS

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978552/bq77908a-designing-a-6s-standalone-bms-with-protection-and-balancing

器件型号:BQ77908A
主题中讨论的其他器件:BQ77915BQ76942

我正在开始针对6S 电池的 BMS 设计。  BMS 至少需要提供过压/欠压保护、过流保护和电池平衡。  我对主动监控电池并不感兴趣。  我没有空间提供 MCU 控制的解决方案、因此它需要是独立的。 我已经了解了大多数选项、BQ77908似乎符合要求、但似乎不建议用于新设计、EVM 板列为过时。

我还查看了 BQ77915、但我必须使用其中的两个堆叠来获得6S。

还有其他我所期望的解决方案不需要 MCU 即可实现保护和平衡吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、
    对于只想进行保护和被动电池平衡(无 MCU)的6节电池组、我建议您查看 BQ76942。 BQ76942是一款3s 至10s 监控器、可在独立(也称为自主)模式(也称为未连接到 MCU)下使用。