This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:输出电流的绝对最大额定值

Guru**** 2519570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972960/tps27s100-absolute-maximum-rating-of-the-output-current

器件型号:TPS27S100

大家好、


我对 TPS27S100有疑问。

输出电流的绝对最大额定值是多少?

此外、请告诉我电流限制的运行时间。
例如、当达到10毫秒或更长时间的电流限制值时、该限制就会生效。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    该器件专为4A 标称直流电流而构建。  

    您对电流限制操作的问题有两个答案。

    第一个是器件识别电流限制并开始限制电流之间的时间。 这个问题的答案是立即解决。 一旦识别到电流、器件便开始限制电流。

    第二个问题是器件识别电流限制之前的时间。 这是未定义的、因为存在许多起作用的因素、例如器件精度、R_cl 精度和过载事件发生的速率。 请参阅此应用手册 中的第4部分:https://www.ti.com/lit/an/slva859b/slva859b.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、

    感谢你的答复。

    我知道数据表中描述的建议运行的输出电流。
    数据表中未列出绝对最大额定输出电流。
    我想知道最大额定电流。

    我了解它工作的电流限制的工作时间、这是由于各种因素造成的。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    对于直流条件、最大电流为建议运行条件中列出的4A。 请将应用的直流电流保持在此值以下。

    如果您正在寻找可流经器件的最大电流、我将指向13A 的最大内部电流限制。

    该器件旨在支持这种高电流限制。