This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:在没有 I2C 的情况下工作

Guru**** 2555220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978605/tps55288-q1-working-without-i2c

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176-Q1

您好!

根据我看到的 webench、我必须使用 I2C 连接。 但我在数据表中找不到如何确定输出电压。

那么、我的问题是、我是否必须使用 I2C 对它进行编程? 如果答案是肯定的、您必须在 Webench 上强调它。  

您能向我推荐其他等效器件吗? 我需要12V 5A 输出、以从汽车电池获取8-36V 电压、AEC-Q100。  

谢谢、

以色列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犯了一个错误-在 Webench 设计中、I2C 线路连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以色列、

    需要 I2C 才能打开器件。 输出有一个默认设置、但我不知道这是否符合您的需求。

    是否要使用不需要 I2C 通信的器件? 如果是、我建议使用 LM5176-Q1。