This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:器件选择建议

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707A, BQ24765, BQ25710, BQ24725A, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977951/bq25710-advice-on-device-selection

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件:BQ24707ABQ24765BQ24725ABQ24770

大家好、

我的客户正在搜索用于智能电池的电池充电器(嵌入式监测计和温度传感器、SMBus 通信)。

他们正在考虑 BQ24707A/BQ24765/BQ25710、这是最好的吗? 或者、您能否帮助选择其他合适的器件?

要求:

- 4节锂离子电池

-24V 交流适配器输入

-最大  8A 充电电流(限制可编程)

-支持 I2C 通信

- 需要符合智能电池充电器标准的电平2~3

-电源路径

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    BQ247xx 系列是降压充电器、而 BQ257xx 系列是降压/升压充电器。 由于您的适配器电压(24V)始终高于充电电压、BQ247xx 系列中的充电器应满足您的需求。

    如果您更喜欢传统架构(VSYS = VBUS)、我建议使用 BQ24725A;如果您喜欢 NVDC 架构(VSYS 始终调节到高于 SYS_MIN)、我建议使用 BQ24770。 BQ24725A 和 BQ24770都是 SMBus 控制的充电器、因此主机 MCU 和智能电池可以写入 ChargeCurrent ()和 ChargeVoltage ()寄存器以控制充电曲线。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    非常感谢您的建议。 我建议使用这些器件。  

    最棒的

    Zeming