This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:15kW 交错式两相升压转换器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973586/ucc28220-15kw-interleaved-two-phase-boost-converter

器件型号:UCC28220

大家好、

好的、我们收到了客户的询问、想要使用 UCC28220设计一个输出为550V、输入范围为180V 至320V 的15kW 交错式两相升压转换器。 通过使用连接到电压缓冲器的电阻分压器将高电平输入降低来接收电压 V1 - V4。

在他的设计中,他希望获得以下电压:V1 =3,89V;V2 =5V;V3 =9,17V;V4=10V。 但是、使用等式6-9时、R1-R4的值( R1=1、22 / R2=0、031 / R3=0、019和 R4=1、22)太小。  客户想知道是否可以使用该电压参数来构建 15kW 交错式两相升压转换器、从而获得更高的电阻值。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 R1增大、则所有其他电阻器值将根据公式6至9增大。