This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:Vout 根据负载电阻而变化

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977130/tps63070-vout-varies-based-on-load-resistance

器件型号:TPS63070

我测试了固定输出电压5V IC、器件型号 TPS630701。

Vout 不是恒定的、它根据我们在输出端给定的负载进行更改。

我在11.5、7.6、5.6欧姆的负载电阻下进行了测试、输出为5.01、4.95、4.28V、然后低于5V 的电压意味着 PG 引脚变为0V。

输入电压4.6V

设计为 PFM 模式。

我需要对此作出澄清。 我进行的仿真也是一样的。

此致

Prasadram。 k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasadram:

    我是否可以知道测试基于什么? TI EVM 还是您自己的电路板? 如果是后一个、请与我们分享原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们自己的电路板。 这里我包括原理图。 输出信号、我们提供4.8V。 在该5V 输出中、我们仅提供上述负载电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasadram:

    根据原理图、没有明显的风险。

    请与我们上传波形。 包括输入电压、L1、L2、输出电压、正常输出电压和低输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此附上了 DOCUMENTe2e.ti.com/.../2474.New-Microsoft-Word-Document.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasadram:

    您能在一张图中帮助这些信号、放大一下吗? 否则很难分析。  

    我更喜欢使用以下博客检查波形:https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/11/29/tips-in-debugging-a-boost-converter

    (适用于升压转换器、但类似于降压/升压转换器)

    此外、我还想检查布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此附上了详细信息。 请尽快在 possiblee2e.ti.com/.../6470.New-Microsoft-Word-Document.docx 上向我们提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还包括布局以供您参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasadram:

    布局不佳、尤其是对于输出侧。 Cout 应直接连接到 Vout 并为 GND 供电。 请遵循数据表的指导并参阅 EVM 布局。

    如果 IC 在测试过程中已经损坏、您可以更换新的 IC、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细解释一下。 请参阅需要遵循的指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasadram:

    数据表第32页显示了布局指南和示例。 https://www.ti.com/lit/ds/slvsc58b/slvsc58b.pdf

    在这里、我突出显示了输出侧的热环路。 您会发现环路比建议的大几倍。 它与过孔一起将带来更大的寄生参数。 它们可能不是根本原因、但非常危险。  

    另一方面、如果之前的 IC 已经损坏、我建议您更换新 IC 以重复测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们需要更改布局设计、以便进一步正确使用。 我们在设计中使用的电感器很好、我们也使用了相同的电感器。 电感器器件型号: B1047AS-1R5N=P3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasadram:

    电感具有足够的电流能力。 应该可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否向我们推荐与 TPS630701规格相同的任何其他降压升压 IC,因为此 IC 不易获得,而且交货周期也更适合此 IC。

    建议使用替代 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasadram:

    很抱歉、我不知道存储时间和交货周期。 您可以联系我们的现场团队或定制支持中心。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更改设计后、同样的问题仍然存在、任何帮助都会继续出现  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasadram、您好!

    请分享您的新设计。 您在哪里感应输出电压? 您在哪里测量?