This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:对 UCC28220反馈有疑问?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973485/ucc28220-question-about-feedback-of-ucc28220

器件型号:UCC28220

你(们)好

我在6KW 转换器上使用 UCC28220。

规格如下所示。

输入:390V (PFC 输出)

输出:48V 125A (6kW)

问题

: 如果您保持负载,它将正常工作,但如果您更改负载,MOSFET 将会死机。(ex_ 0A=>20A,20A=>0A)

  我认为反馈有问题。 您能看一下 SCH 吗?

客户公司甚至无法披露原理图、因此如果您知道您的电子邮件地址、我会将其发送给您。

请告诉我是否有其他需要检查的东西。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 sch 发送到 hong_huang@ti.com

    查看后、我将通过电子邮件回复您、并继续通过电子邮件进行沟通。 我将关闭此主题、因为通信将通过电子邮件发送。