This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:TS1值不正确问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973330/bq76940-ts1-incorrect-value-issue

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他部件:BQ76200BQ78350-R1

您好、先生、

我的设计(BQ76940+BQ78350-R1+BQ76200)有问题、该设计始终会读取错误的 TS1值(-273.2脱脂 C)、甚至使用固定的10Kohm R 和校准。

以下电路设计是否存在任何问题?  或任何可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:
    您的附件丢失。 请添加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回复。

    我发现 TS1温度无效的原因是温度的设置。

    这一切都解决了、很抱歉给您带来不便。

    此致、

    James