This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790EVM:具有 USB2ANY 桥

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973083/bq25790evm-with-usb2any-bridge

器件型号:BQ25790EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYEV2400BQSTUDIO

您好!

USB2ANY 桥是否可与 BQBQ25790EVM 配合使用?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    是的。  您可以使用 GUI Composer 和 USB2ANY 或 BQSTUIO 和 EV2400。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    所以 BQstudio 无法与 USBtoANY 配合使用、没错。

    BQStudio 支持哪些网桥?

    EV2400是唯一的选择吗?

    但斯克要提前很多时间

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    BQSTUDIO 仅适用于 EV2300/2400。

    我们将在所有新器件中使用的 GUI Composer 仅适用于 USB2ANY。

    此致、

    Jeff