This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:BQ25618问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972949/bq25618-bq25618-questions

器件型号:BQ25618

大家好、

我的客户有一个项目需要在春节前验证 BQ25618、现在我有一些问题需要咨询。

I2C 看门狗

确认:如果看门狗设置为非零、则在超时周期内将 WD_RST 设置为1、否则将触发看门狗复位

BATFET_RST 系统复位和 REG_RST 寄存器复位

您能解释一下这两种模式吗? 如何使用它们? 这两者的使用场景是什么?

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加斯特、

    I2C 看门狗行为:

    一旦器件进入主机模式(已通过 I2C 进行配置)、看门狗计时器开始计时。 要保持主机模式、主机必须在计时器到期前将 WD_RST 设置为1。

    BATFET_RST 系统复位:

     8.3.7.3 BATFET 完全系统复位中对此进行了详细描述、但我将提供一个高级概述。 在此 BATFET 运行模式下(BATFET_RST_EN=1和 BATFET_DIS=0)、/QON 引脚用于执行完整的系统复位。 这个系统复位将导致一个完整的 POR、即使对于下游电源树也是如此。

    REG_RST:

    这会立即将寄存器重置为默认寄存器设置并重置安全计时器。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您的回复、我有一些问题要与您确认。

    BQ25618是否有一个接口来读取芯片的 ID 和版本信息? 如何判断芯片是否正常工作?

    2.升压模式是否为 外部设备提供反向电源? 如果我们不使用此功能、如何 禁用?

    BR

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加斯特、

     BQ25618是否 有一个接口来读取芯片的 ID 和版本信息? 如何判断芯片是否正常工作?

    BQ25618是 I2C 控制的器件。 对寄存器 REG0B[6:3]执行 I2C 读取、您应该会看到器件 ID 0101。

    2.升压模式是否为 外部设备提供反向电源? 如果我们不使用此功能、如何 禁用?

    升压操作有效地反向运行充电器、以创建由电池提供到 PMID 引脚的输出电压。 默认情况下、此操作被禁用、并且可通过执行您所示部分中的步骤来启用此操作。


    此致、

    Ricardo