This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:PSpice 瞬态参考设计仿真错误:矩阵解决方案期间浮点计算失败

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978212/tps65400-pspice-transient-reference-design-simulation-error-floating-point-computation-failed-during-matrix-solution

器件型号:TPS65400

你(们)好

我想使用适用于 TI 17.4的 PSpice 中的可变瞬态参考设计来仿真 TPS65400。 我使用提供的原理图而不做任何更改。

我放置了3个探头。

首先、我遇到了由自动转换解决的转换问题。

但之后、我得到了以下无法解决的错误。

错误(ORPSIM-16550):矩阵解决方案期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit
除以0、除以
内部错误--除以零,除以
运行已中止

你能帮个忙吗?

此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    TPS65400专家将在中国新年后帮助研究这个问题、请等待几天。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我的项目中的某些内容似乎已损坏、或者我在导入过程中执行了错误的过程。 我再次解压缩该示例并重新启动 PSpice for TI。 现在示例正在工作。

    此致、Michael